This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:HRPWM 是否只能由 CPU1使用?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566905/tms320f28377d-can-hrpwm-be-only-used-by-cpu1

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的香槟:

在 F2837xD 数据表( )第4页图1-1的左下角、它显示了 HRPMW 只能由 CPU1使用。

这是否意味着 HRPWM 不能被 CLA1、CPU 2或 CLA 2中的任何一个使用?

为何有这样的限制?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    CPU2和 CLA2绝对无法控制 HRPWM。 我正在调查 CLA1是否可以。 下周有答案后、我会尽快回复您。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris、

    您对此有任何更新吗?
    请您澄清一下吗?

    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    对拖延表示歉意。 CPU1/CLA1可以控制 HRPWM。 CPU2/CLA2此时无法运行。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    我明白了。

    感谢您的确认。

    韦恩