This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:了解 F28M35H52C 中的存储器

Guru**** 2590880 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569022/f28m35h52c-understanding-memory-in-the-f28m35h52c

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我正在为使用基于 F28M35xx controlCARD 的硬件设计的客户端查看一个项目、我正在尝试了解控制子系统可以访问多少内部 RAM。

我需要每50us 读取一次 ADC 读数、最多可节省12、600个样本-这是一倍、因为我需要记录2个单独的通道。

我看到的图表表明 F28M35H52C 具有 64KB 的共享奇偶校验 RAM (S0-S7)、因此我应该能够通过压缩数据(2个样本到3个字节)并为每个样本集分配3 x 8 MB 块来将数据存储在其中

任何人能通过以下方式帮助我吗:

a.确认我的建议是合理的/似乎是可能的

B.向我指出可让我更详细地阅读的文档-我正在努力浏览文档

c.从 controlSUITE 样片中建议一个示例程序、该程序将是我代码探索的良好起点

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    [引用] a.确认我的建议是合理的/似乎是可能的[/引用]

    您对共享 RAM 的理解是正确的。 我不确定如何将2个样本存储在3个字节中、因为 C28x 不是一个字节机器。 最小数据宽度为16位、因此您只能以16位的倍数存储样本。

    [引用] b.指向可让我更详细地阅读此内容的文档-我正在努力浏览文档[/引用]

    这是关于共享 RAM 操作还是 ADC 采样? 器件 TRM 具有有关器件的完整详细信息、但如果您有任何特定查询、最好在此论坛上询问该特定查询。

    [引用] c.从 controlSUITE 样片中建议一个示例程序、该示例程序将是我代码探索的良好起点[/引用]

    我们可能没有确切用例的示例、但 controlSUITE 中的任何 ADC 示例都应提供您所需的启动代码。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ted、您是否找到了您要查找的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、感谢您的确认和建议代码。  我的客户此刻正在拖双脚、所以给我一两周时间来继续这项工作。

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 如果您对此有更多信息、敬请告知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:客户对此有任何进一步的信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    客户拖了很多脚、我本周提交了一份提案、希望下周能听到他们的声音。

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、客户授予我今天进行此开发的合同、我将在下周更详细地了解您的建议。  感谢你的帮助。

    TED