This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:重复配置 GPIO 方向寄存器会导致 EEPROM 操作失败

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568298/ccs-repeatedly-configure-gpio-direction-register-leads-to-eeprom-operation-failure

工具/软件:Code Composer Studio

使用 GPIO 模拟 I2C 总线以运行 EEPROM、 但重复配置 GPIO (EEPROM 时钟线)方向寄存器、因为输出会导致 EEPROM 运行故障。

我不知道造成这种奇怪现象的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    [引用用户="Ronni"]使用 GPIO 模拟 I2C 总线以操作 EEPROM, 但会重复配置 GPIO (EEPROM 时钟线)方向寄存器,因为输出会导致 EEPROM 操作失败。

    在执行此操作时、您是否觉得其他任务会中断? 其次、您是否尝试在 CPU_Timer 中执行此事件?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设问题已解决、则关闭开机自检。 如果您仍有相同的问题、请重新打开此帖子或启动新帖子。