This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:TMS320F28377D 的参考原理图设计

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567528/ccs-tms320f28377d-reference-schematic-design-of-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 TMS320F28377D 处理器开发仿真器卡。我需要与该处理器进行连接或闪存。

我没有清楚地了解 TMS320F28377D 的连接和闪存。  如果有任何具有 与 TMS320F28377D 处理器 NOR 闪存接口的参考原理图的器件、请与我分享。

此致、

Balaji R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    我们没有这方面的参考设计。 在此器件上、外部存储器接口(EMIF)支持 SDRAM 和 ASRAM 接口。 只要您使用的 NOR 闪存器件与 ASRAM 接口兼容、就可以连接该器件、但如果需要任何特定的逻辑、则需要在外部(板载)实现该逻辑。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的回复。
    如果您有 TMS320F28377D (176-PIN)参考原理图、请与我分享。

    此致、
    Balaji R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前一篇文章所述、我们没有参考原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭开机自检。