请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8312我正在使用 xds100v2 USB 调试探针连接到 F28054M、CCS 在我将.out 文件加载到闪存中时会显示此消息。
C28xx:文件加载程序:验证失败:地址0x0000003ef605处的值不匹配、请验证目标内存和内存映射
C28xx GEL 文件:c:Users\user\workspace...\proj_lab01.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
我检查了 f28054m.gel 文件、 内存映射显示0x3e8000 - 0x3f7fff 用于闪存。
我将 0x3e8000更改为0x3ef605、它不起作用。
什么可能导致此问题? 请帮助!