This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:参考原理图设计

Guru**** 2527400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567252/tms320f28377d-reference-schematic-design

器件型号:TMS320F28377D

支持路径:/参考设计/帮助查找技术应用配套资料/

大家好、

我正在使用 TMS320F28377D 处理器开发一个仿真器卡。 在我的设计中、我需要连接 SDRAM (AS4C16M16SA-6TAN)和 NOR 闪存。 连接这两个存储器器件时、我没有得到清晰的图片。

如何将这两个存储器器件与 TMS320F28377D 处理器相连接。

如果有任何具有 带 SDRAM 和 NOR 闪存接口的 TMS320F28377D 参考原理图或较早设计的用户、请与我分享。

进一步开发我的设计将非常有用。

谢谢、

Balaji R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji、

    查看此主题: e2e.ti.com/.../525541
    此外、如需更多信息、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../spraby4.pdf

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    感谢您的回复。

    我能否获取与 TMS320F28377D 参考原理图设计的 NOR 闪存连接。

    此致、
    Balaji R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Balaji Ramaraj"]我能否获取 与 TMS320F28377D 参考原理图设计的 NOR 闪存接口。

    很抱歉、我不确定是否有可用的器件。 不过、您可以搜索论坛。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balaji

    我们没有用于 NOR 闪存与外部存储器接口连接的参考原理图设计。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭开机自检。