This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:引导至闪存和引导至主子系统闪存存储器之间有何不同?

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569205/f28m35h52c-what-is-different-between-boot-to-flash-and-boot-to-master-subsystem-flash-memory

器件型号:F28M35H52C

全部

F28M35可以从引导模式15正常工作(不支持(默认为引导至闪存))、但不能从引导模式7 (引导至主子系统闪存)正常工作。引导至闪存和引导至主子系统闪存存储器之间有何不同?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    两种引导模式是相同的、应以相同的方式工作。 请仔细检查 BOOT 引脚值、以确保这些引脚的驱动值正确。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设已解决此问题、关闭此帖子。 如果您仍面临此问题、请重新打开此帖子或启动新帖子。