This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARPEXPKIT:PV 仿真器代码

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568112/ccs-tmdssolarpexpkit-pv-emulator-code

器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在快速入门指南中使用了 PVGUI、它工作得很好。

我修改了 PV_Table1.asm 以更改应用的仿真器参数、并且 我一直在尝试编译"SolarExplorer_PVEmulator_F2802x"项目并执行它。

问题是、我可以使它正常工作。 V-PV 引脚上没有值  

您是否知道我要更改哪些参数来仿真代码中的辐射?  

这是我应该更改 PV 仿真器参数的方式吗?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    让我将您连接到

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 PV 仿真器代码上、光源命令由太阳能学习板上的另一个 C2000 MCU 提供、用于控制 PV 逆变器和 DC-DC 代码、

    该 INfor 通过 SPI 共享

    IF (SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST ==2)

    RDATA[0]= SpiaRegs.SPIRXBUF;
    RDATA[1]= SpiaRegs.SPIRXBUF;


    if (RDATA[0]=1)

    Gui_LightCommandValue=RDATA[1];


    如果您想超时、可以写入 Gui_LightCommandValue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manish 的回答:

    我n´t 它并且它正常工作、但我不理解为什么仿真器不能使用我放置在 PV_Table1.asm 文件上的参数

    我修改了该文件、使其在 ISC 为1A、VOC 为8.1V 时工作。  

    每次我测量 V_PV 引脚时、我都会得到高于8.1V 和1A 的电压。  它原本用于在7V 时获得最大功率、但我输入的参数不起作用。

    e2e.ti.com/.../PV_5F00_Table1.asm

    我真的不知道如何修改仿真器的 PV 特性。 还有其他方法吗?

    但愿你能帮帮我。 谢谢你。

    Regars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我 PV 仿真器的功能受限、您能否分享您尝试生成的曲线?

    可能是功率级无法处理或未正确调整以处理此类 PV 曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好、请您回答

    这是我要仿真的曲线

    但愿你能帮帮我。

    谢谢你

    此致

    David