This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035滞后电流控制

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570146/tms320f28035-f28035-hysteresis-current-control

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075

尊敬的所有人:

我目前正在研发一款由迟滞电流控制的直流/直流转换器。 由于系统应该非常快、我认为使用模拟比较器可以满足我的速度要求。 当电流大于基准电压时、我可以关闭开关。 此外、这些开关也会在基准下打开。 但是、我无法确定如何组合这两种配置。 我不确定是否可以为比较器的输出分配两种不同的情况。  

如果有人帮助我、我会被感激。

谢谢你

此致。

Merih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merih、

    您可以将 ePWM 与比较器结合使用来实现这一点。

    例如、您可以对 ePWM 进行编程、以便在每个周期开始时打开开关、并在收到跳闸信号时关闭开关。  比较器可配置为在电流大于基准电压时提供该跳闸信号。

    如果您考虑的是特定应用、则可以在 TI 网站上找到具有特定指导的应用手册。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1) 1)您可以仅配置器件中的压实机输出。
    2) 2)如果要进行峰值电流模式控制、可以尝试技术参考手册中提供的演示、
    我可以在 SPRUHM9B 第13.10节的 TMS320F28075中找到它。
    此致、
    密尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。 我无法使用一个比较器来实现它、但可以很容易地使用两个比较器来解决它。 再次感谢你。

    此致、

    Merih