This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:XDS100V2 &在将程序加载到 TMS320F28027的闪存中时、C2000-Gang 编程器出现问题

Guru**** 2538370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566026/tms320f28027-xds100v2-c2000-gang-programmer-problem-in-loading-the-program-into-flash-of-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027

大家好、

我面临  

我有(错误-1155 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。

我已经尝试降低 TCLK、但仍然得到错误。 我按照后续主题中讨论的测量结果进行了后续主题、所有测量结果看起来都是相同的、XRS 上的一个例外情况是不切换、只是在3V3中上拉。 奇怪的是 XDS100V2 JTAG DR 完整性扫描测试成功。

我也使用 了 C2000-Gang 编程器、但仍然无法刷写 UC。 JTAG 电缆是一根标签连接电缆、其输入少于3个。

是否有关于此类错误的建议?

请参阅下面的原理图。 基于 TMS320F28027 Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否检查了3.3V 和1.8V 电压轨? 它们是否正常?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    是的、我选中了、一切看起来都正常。

    我已经从直流/直流稳压器测量了3.32V 电压(也在 VDDIO 和 VDDA 上测量)。

    测量值为~1.92V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是线程 :e2e.ti.com/.../438138
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对器件进行了编程? 它受 CSM 保护吗? 我想知道您的器件是否已锁定。 如果是、您可以尝试等待引导模式来连接到器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj Santha Mohan、

    经过长时间的测试、我们的组件卖家(Arrow Electronics)为我提供了支持、因为 TI 在这里没有本地支持(巴西)。

    我们使用了全新的 TMS320F28027F Launchpad 来进行测试、因此编程处理工作正常。 奇怪的是、较旧的 Launchpad 成功执行了连接测试、但无法通过讨论的消息对器件进行编程。 我们在新 Launchpad 上使用了相同的 JTAG 电缆、至少它可以与 TMS320F28027和 TMS320F28027F 配合使用。

    由于我们花了很长时间才解决了这个问题、因此我们的研发团队决定继续使用 launchpad 进行编程、然后继续对设备进行其他测试。 稍后将决定必须使用哪个编程器。