This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:LAUNCHXL-F28027F PLUS BOOSTXL-DRV8305EVM:从哪个实验开始控制电机

Guru**** 2536220 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, BOOSTXL-DRV8305EVM, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570270/launchxl-f28027f-launchxl-f28027f-plus-boostxl-drv8305evm-which-lab-to-start-out-with-to-control-motor

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVMMOTORWARE

您好!

我有 LAUNCHXL-F28027F 和 连接了"马布奇电机"的 BOOSTXL-DRV8305EVM。

我看 了 C 下的几个实验示例:\ti\motorware\motorware_1_01_00_17\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs5\

我运行了 proj_lab02c 并查看电机旋转情况。

我的目标是  根据我通过 GPIO 读取的某个电压向电机施加一些 RPM。 那么、我想知道开始时要使用的最佳实验室示例吗?

谢谢、

Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    另一个问题是、如何添加这个"马布奇电机"、以便系统识别电机?
    谢谢、
    Asha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机 ID 在实验2中完成、正如您在第一篇帖子中所述。 如果您要添加电机、请在 user.h 中执行此操作 请按照 Motorware 中 InstaSPIN 实验指南中2a 的实验说明进行操作。

    用于读取电压并将其转换为速度变量、可在任何实验中完成。 没有实验室可以完成您提到的工作、因此这里没有实验室可以为您提供示例。 最好的办法是研究 Motorware->Resources-> Training:User's Guides、Labs、Tutorials->InstaSPIN Projects Additional Tutorials 中的 motorware_hal_tutorial.pdf 文档

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我将阅读该文档。
    谢谢、
    Asha