您好、查姆斯、
客户希望将 eCAP 单元1配置为 APWM。
其电路板以10MHz 运行、内部200MHz 运行、PWM 通过 C-Bar 路由到 GPIO28。
它似乎按预期运行、但 PWM 频率与预期略有不同、
周期的计算方法为 PRD =外设时钟/频率
1) 目标频率:131、25kHz
200000000 / 131250 = 1523、80952…
我们将周期值设置为1523,其计算方法为: 200000000/1523 = 131,319 kHz
在引脚131、246kHz 上使用 OSCi 测得
2) 2)将周期设置为1524、反向计算频率200000000/1524 = 131、233 kHz
在引脚131、160 kHz 的 Oszi 上测得
3) 3)将周期设置为1525、计算后向频率:200000000/1525 = 131、147kHz
在引脚131、074 kHz 处测得
因此、我们看到测量值和73Hz 的钙化值之间存在系统偏差!
问:这是与系统、理解或容差相关的错误吗?
由于客户使用示波器来测量频率、这可能不够准确、因此我要求他使用频率计数器来验证他的观察结果。
是否有任何解释?