This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:[Concerto ]是否有任何具有 SAF-510的独立闪存工具?

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568590/f28m35h52c-concerto-is-there-any-standalone-flash-tool-with-sau-510

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好

请告诉我、使用 SAV-510 JTAG 探针在 Concerto 器件上闪存是否有任何方法?

UniFlash 不支持这个=(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺纳

    我正在与仿真团队就此进行检查。  我会在收到详细信息时向您提供更新。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪诺纳

    您使用的是哪个版本的 UniFlash? 为了获得更好的第三次仿真支持、我建议坚持使用 UniFlash v3 (processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_UniFlash_Release_Notes_Archive vs 更新到最新的 v4。

    至于在 UniFlash 中获得 SAV-510 JTAG 探针支持、请从 Sauris (www.sauris.de/.../)安装驱动程序包、 我可以看到驱动程序包安装程序可能无法正确检测机器上安装的 UniFlash、 因此、您可能需要与他们联系、以了解如何将正确的文件正确放入 UniFlash 文件目录。

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪诺纳

    希望您在结束时使用 Sauris 将正确的文件放入 UniFlash 中、以便使用 SAV-510 JTAG 探头。 我要关闭此主题。

    谢谢、此致、
    Vamsi