This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:引导 ROM 详细信息

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569500/tms320f28377s-boot-rom-details

器件型号:TMS320F28377S

引导 ROM 符号及其地址可以位于随附的.map 文件中
已发布引导 ROM 源代码和标头代码。 在.map 文件中、找到要的全局符号类别
获取存在的引导 ROM 符号和地址列表

是否有人能够告诉 引导 ROM sin 表的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请通过 Vishal: e2e.ti.com/.../1753577浏览此帖子

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 通常限制受众了解此类信息。 但是、揭示查找表或 IQMath 源代码尚未获得任何人的授权。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、正弦/余弦表在源代码中可用。 但是、根据我的理解、您希望首次开始单个 CPU 指令的分步4流水线周期、它如何从 ROM 表获取数据、它如何准确地转换系数... 嗯… 这些 DSP 对新手来说不是很友好、甚至不能从闪存进行调试。