This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377D:无法找到 TMS320F2837D 的 DAC 示例代码

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570669/rtos-tms320f28377d-not-able-to-find-dac-example-code-for-tms320f2837d

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOScontrolSUITE

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

团队

我正在尝试将 TMS320F28377用于我们的项目、我已为此下载了控制套件

。 我可以获得 USB、ADC、但不能获得 DAC 的示例代码、请告诉我必须使用的参考代码。 让我知道我是否可以找到 SYSBIOS 项目、将其作为 ADC/USB/DAC 的示例

 谢谢你

Deepak R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、

    DAC 示例位于此处:~\controlSUITE\device_support\f2837xd\V210\F2837xD_examples_CPU1
    示例包括:buffdac_enable、buffdac_ramp、buffdac_random、buffdac_sine、buffdac_square

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Chris
    感谢您的回复
    我将尝试使用此示例。xxx_examples_cpU1和 xxx_examplpledual 之间有何区别?
    谢谢你
    Deepak R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、

    CPU1示例设置为仅使用 F2837xD 的 CPU1。 DUAL 中的示例设置为同时使用 CPU1和 CPU2内核(每个内核都使用一个项目)。

    此致
    Chris