This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811加载程序

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567561/tms320f2811-loading-a-program

主题中讨论的其他器件:TMS320F2811UNIFLASH

大家好、

我有一个为 DSP TMS320F2811编程的.out 文件。 我想在 DSP 中加载'.out'文件。 我该怎么做。 我有 JTAG 编程器 TMDSEMU100V2U-14T 编程器。

请尽快回复

谢谢、此致、

Nidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhi、

    请参阅以下文档、了解不同的闪存编程解决方案


    您还可以使用 Uniflash / codeskin 和其他第三方闪存编程解决方案。


    Regarwds、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、您好!

    感谢您的回答。 实际上、我没有项目文件。 我刚才有.out 文件、该文件是在 CCS V 3.10和 SD Falsh ver5.0中构建的。 我将 CCS v7与 TMDSEMU100V2U 搭配使用以加载程序。
    DSP 器件型号:TMS320F2811

    谢谢、此致、
    Nidhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您能够使用您的 COFF 文件(.out)对 F2811进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够使用 UniFlash 进行编程。 谢谢!