This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:故障的可能原因。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568216/tms320f28335-probable-causes-of-failure

器件型号:TMS320F28335

3.3GND 短接1.9V GND 1.9V & GND 短接 U8 DSP 失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JR、

    您能否先对芯片进行脱焊、然后检查电路板上是否存在短路?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此芯片在加载编程时工作、当我们开始测试 PCB 时、我们注意到 DSP 失败(短路)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    听起来设备在测试过程中的某个点已损坏。 最好移除器件并测试 PCB 上的节点、以查看短路是在 PCB 上还是仅限于器件。 您是否能够从电路板上移除器件?

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已删除并检查了 PCB 中未观察到短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议使用"XDS510 USB、USB 转 JTAG 编程器"吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]              我们建议使用"XDS510 USB、USB 转 JTAG 编程器"吗? [/报价]

    是的、此仿真器应该可以正常工作。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我们使用 OLIMEX TMS320-JTSG-USB XDS100-V2。 推荐吗?
    2. 我们必须知道,我们从  以下来源收到了 TMS320F28335。 此授权来源吗?
    1. 销售订单号(SO#): -- 1901870
    2. 交货单号(DN#)-- 库存号4722617 dt 13.12.2016
    3. 采购订单号(PO 编号) -- STPL/I/SKI/5427
    4. 分销商名称:- element14 Pte Ltd
    5. 分销商站点/位置:--新加坡
    6. 分销商联系电子邮件:-- GSarangan@element14.com
    7. 地址:-- Geetha

                                北路2楼24号

                                C.I.T.Nagar、

                    Chenna-600035

                                          T:+ 91 44 43838510

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 OLIMEX TMS320-JTSG-USB XDS100-V2。 推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我们必须知道,我们从  以下来源收到了 TMS320F28335。 此授权来源吗?
    1. 销售订单号(SO#): -- 1901870
    2. 交货单号(DN#)-- 库存号4722617 dt 13.12.2016
    3. 采购订单号(PO 编号) -- STPL/I/SKI/5427
    4. 分销商名称:- element14 Pte Ltd
    5. 分销商站点/位置:--新加坡
    6. 分销商联系电子邮件:-- GSarangan@element14.com
    7. 地址:-- Geetha

                                北路2楼24号

                                C.I.T.Nagar、

                    Chenna-600035

                                          T:+ 91 44 43838510

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此仿真器应该可以正常工作。