This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:使用 McBSP 引导时确认比特率

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570678/tms320f28375s-confirm-the-bit-rate-when-using-mcbsp-boot

器件型号:TMS320F28375S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
根据引导加载程序功能(sprufn5b.pdf)文档、表7中介绍了该功能的"不同 XCLKIN 值的比特率值"。 客户是否应该使用30MHz 或15MHz 之类的比特率来连接 XCLKIN? 或者他们是否可以使用其他更高的比特率?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    您所指的器件为2834x、器件引导 ROM 的源代码可在 controlSUITE (C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\boot_rom\2834x)中找到

    Mc_BSP_Boot 函数部分中的表7显示了加电时引导 ROM 配置的默认 PLLCR 和 PLLSTS 的位速率。 我不确定 McBSP 外设的限制、我将请外设专家查看。

    此致
    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、

    感谢您的盛情款待。
    我在所选器件上出错了。
    我将发布新帖子、并再次向您提出我的问题。

    此致。
    Kaka