This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:确认 CAN_IFX 的寄存器属性

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570687/tms320f28375s-confirm-the-register-attribute-of-can_ifx

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
根据 TRM、CAN_IFyMSK 和 CAN_IFyARB 寄存器的描述如下:

144h CAN_IF3MSK FFFF FFFFh 只读
148h CAN_IF3ARB 0000 0000h 为只读
14CH CAN_IF3MCTL 0000 0000h 只读
150h CAN_IF3DATA 0000 0000h 只读
154h CAN_IF3DATB 0000 0000h 只读
这些寄存器是否拼写错误?

如果没有、请告诉我 TI 提供该寄存器的原因。

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    说明正确。 IF3寄存器用于在传入消息到达时自动读取这些消息。 在 TRM 的"IF3寄存器集"部分对其进行了说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的盛情款待。
    我明白了。

    此致。
    Kaka