This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Spectrum Digital XDS200 USB 在 Windows 上使用 UniFlash 时出现10错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565240/tms320f28335-spectrum-digital-xds200-usb-with-uniflash-on-windows-10-errors

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我尝试在 Windows 10 64位版上使用带有 UniFlash 的 Spectrum Digital XDS200 USB、并得到以下错误:

初始化仿真器时出错:(错误-2083 @ 0x0)无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.504.1)

不确定这是否是驱动程序问题。  XDS200在 Windows 中显示为设备管理器中的 USB 复合设备(通用名称)。 如果正确枚举并安装了正确的驱动程序、我会期望使用非通用名称。 我已尝试安装 CCSv7、以查看那里是否有可用的驱动程序。 不幸运。已卸载并重新安装 UniFlash。 仍然不幸运。 左侧绿色 LED 亮起。 我已将其插入两个不同的 USB 端口、但仍然遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Otto、

    是否可以检查设备管理器以正确安装 XDS 驱动程序? 请共享相同的屏幕截图。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    不幸的是、我现在不能尝试它。 我尝试更新 XDS200固件、当更新程序尝试将其复位时、设备无响应。 (不再枚举任何内容)。 我将把它发送回 Spectrum Digital 进行修复。
    在我欺骗它之前、它只是在"通用串行总线控制器"下显示为"USB 复合设备"。 它没有其他条目。 我本来希望看到的是"Spectrum Digital XDS200"或类似的东西。
    我会在我恢复时通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜之前没有安装驱动程序。 您需要在安装 CCS 时选择 Spectrum Digital 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    我以为在安装 CCS 时选择了 Spectrum Digital 驱动程序。 实际上、我认为在 CCSv7安装过程中、我选择了 Spectrum Digital、Blackhawk 和其他一些器件、以确保在我的器件使用的驱动程序与标签上显示的驱动程序不同的情况下、我都使用了这些驱动程序。

    我最初安装了 Uniflash 4.1 (我现在只想对器件进行编程)、希望它能自动安装 Spectrum Digital XDS200驱动程序。 我在尝试验证 TMS320F28335上的 FW 负载时收到通信超时错误、并决定安装完整的 CCS 环境、希望它能为我的 Spectrum Digital Emulator 提供正确的驱动程序。 这似乎也不起作用、因此我尝试重新刷写程序员本身(Uniflash 中包含 update_xds2XX.bat 实用程序)。 我想可能已缩小软件狗的 FW、并且可能会在 Windows 10 (64)中使用新负载。 此更新期间、设备没有响应、不再枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我认为我发现了问题。

    查看页面: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_7_Downloads

    ...版本说明如下:

    2017年1月16日。 "安装 Spectrum Digital 调试探针时7.0.0.00042中某些条件下出现的问题的安装程序错误修复"

    我目前正在重新安装 CCS7 (安装时确保选中 Spectrum Digital 复选框)。 遗憾的是、我还没有收到我的砖砌的调试器从维修中回来、因此我无法检查它是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新、

    我刚刚从维修中收到了我的 XDS200。

    我启动了 UniFlash、设置了我的器件名称等 单击"Memory"、我现在可以读取器件的存储器。 这是我以前无法做到的。 上面提到的 CCS7旧版本的安装错误似乎确实是我的问题。