This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D uPP 的专用 GPIO

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569951/tms320f28379d-dedicated-gpio-for-upp-of-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379DLAUNCHXL-F28379D

你好

我很好奇、我应该如何 物理连接两个 LaunchPad -我是说、uPP 使用哪12个引脚进行8位数据传输。
TI-pinMux 服务建议 launchpad 使用未使用的 GPIO。
提前感谢

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询不太清楚。 需要为此使用所有12个引脚(8个数据插、1个 CLK 引脚和3个控制引脚)。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 TI-PinMux、我必须为 uPP 使用10、...、21 GPIO、但是 Launchpad 没有将 GPIO 12、13、17、20、21连接到输出连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    您已经正确理解了内容。  

    F28379D Launchpad 不提供对器件每个 GPIO 引脚的访问。  相反、它只提供一个到器件引脚子集的接口。  无法使用 Launchpad 评估 uPP。

    我可能建议将 TMDSDOCK28379D 用作 uPP 实验的评估套件、直到您构建自己的电路板。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brett
    非常感谢 LAUNCHXL-F28379D 对问题的澄清

    我对我的问题很抱歉、但是
    将 uPP 多路复用到不同的引脚是否有任何技巧会降低速度?

    我需要将5个字节传输到 DDS、持续1us。
    再次感谢
    Oleg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    UPP 功能仅在一个多路复用器选项上可用、在任何其他引脚上均不可用。

    此致、

    Vivek Singh