This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:SSI 编码器连接

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570510/drv8301-69m-kit-ssi-encoder-interfacing

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: DESIGNDRIVE

我有一个具有 SSI 串行通信接口和增量 QEP 输出的绝对编码器。 是否有办法 同时使用两个编码器输出数据类型信号将 DRV8301-69M-KIT 连接到此编码器? 我了解如何连接 QEP 线路、但完成此操作后、我将如何连接 SSI 线路、它们的驱动程序是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您可以通过收发器将 SSI 线路连接到 MCU 的 SPI 接口。
    目前、我们不支持 SSI 接口的驱动程序或软件。
    有关支持的编码器接口、请参阅 DesignDrive/PositionManager 页面、并观察更新。
    www.ti.com/.../designdrive

    Bharathi。