This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHV1PHINVKIT:TMDSHV1PHINVKIT 将频率从60Hz 更改为50Hz、并将电压220V 更改为230V

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570320/ccs-tmdshv1phinvkit-tmdshv1phinvkit-change-frequency-from-60hz-to-50hz-permenantly-and-change-voltage-220v-to-230v

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有这个套件(TMDSHV1PHINVKIT)并且我已经安装了这个  H52C1 Concerto controlCARD。

通过 TI 提供的 GUI、我可以将系统输出更改为50Hz。

我有两个问题:

问题1:

但我想将其永久更改为50Hz 系统、我的问题是系统最初会变为60Hz。 我想将其更改为50Hz、因为我要使用电池组设置此值、但每当逆变器重新启动时、它会产生60Hz 输出、因此如果系统尝试连接到电网、它将会烧坏。

问题2:

TI 设计的系统为220V/50Hz 系统、但我所在的国家/地区有230V/50Hz 系统。 因此、我认为我必须将其更改为230V。  

请帮助我将系统更改为230V/50Hz 系统。 我不知道我必须在代码中更改的位置、  

我正在使用以下代码: C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_AC_v1.1\Solar_HV_DCAC_Concerto SCI_Rev_0\c28

请帮我、这是我第二次向您寻求帮助。

此致

阿瑟拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅代码的第1710行,这是 GUI 修改的内容,

    尝试了解这些变量并按照您的项目中的需要对其进行硬编码。  

    另请参阅第1036行、其中初始化了这些设置、

    要更改为230VAC、您可能不需要更改任何内容、但我需要提醒您、我们仅针对220VAC 进行了测试、而反孤岛效应则适用于  

    Gui_wInvVolT_High_Limit =(Gui_Utility_Volt + c12VAC);
    Gui_wInvVolT_Low_Limit =(Gui_Utility_Volt - c12VAC);

    您可能需要对其进行修改以适应230VAC