This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:是否有办法在复位时将一些 GPIO 设置为输出?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570808/tms320f28335-is-there-a-way-to-keep-a-few-gpios-set-to-outputs-on-reset

器件型号:TMS320F28335

尝试查看是否可能或替代方法、以在复位时将一些 GPIO 保持为输出。

复位由看门狗模块和 SCSR = 0生成、因此如果读取正确、将生成外部复位、因此所有 GPIO 都将被配置为输入。

不会改变此代码和看门狗功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂

    所有 GPIO 都作为输入从复位状态退出。  TI 无法知道有人连接到特定引脚的内容、因此在复位后将引脚配置为输入是安全的设计方法。  这无法更改。  如果在复位后需要特定的极性、则需要使用拉电阻器。  请注意、GPIO0-11默认禁用内部上拉电阻。  所有其他 GPIO 引脚都启用了上拉电阻(请参阅 SPRUFB0D、第67页、第2步)。  这可以通过使用更强的外部拉力来覆盖。

    此致、

    David