This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:InstaSPIN 在目标初始化后失败

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565801/drv8312-69m-kit-instaspin-fails-after-target-initialization

器件型号:DRV8312-69M-KIT

您好!

我有 一个 DRV8312-69M-KIT、并且仅在短时间内使用 InstaSPIN_MOTION_F2806xM.exe 应用程序。 但是、现在应用程序将在成功下载程序和目标初始化后失败、报告以下错误:

错误: C28xx:读取 PC 寄存器时出现问题:(错误-1142 @ 0x0)由于当前正在执行不可调试的代码,设备阻止了调试访问。 选择"粗鲁重试"以禁用礼貌模式并强制执行操作。 (仿真包5.1.73.0)  

我 再次浏览了《InstaSPIN-MOTION 快速入门指南》、但未发现任何变化或异常。 是否有人对如何解决该问题有任何想法? 非常感谢。

此致、

Yanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否仅在 GUI 中发生? 您是否曾尝试使用观察窗口而不是 GUI 来运行 CCS 中的程序以进行变量监控/操作?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然不能观察到任何视觉迹象、但基板上似乎有损坏会影响某些电压。 后来、我们获得了一个新的电路板、在电路板换入后、它就可以正常工作了。 谢谢你。