This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:DSP 板上电复位问题。 DSP 上电后无法开始工作。 这是在某种程度上开始的。 硬复位后、它开始工作。

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570447/tms320f28234-power-on-reset-problem-in-the-dsp-boards-after-power-on-dsp-does-not-start-working-it-is-in-some-start-after-hard-reset-it-start-working

器件型号:TMS320F28234

尊敬的 TI 团队:

在我们面临生产问题时、我会请您优先提供解决方案。

我们开发了基于 TMS320F28234的开发板、用于制作面具。 起初它工作正常、但在更多使用电路板后、处理器在上电时启动失败。 它需要在上电后进行硬复位。 我们正在寻找解决方案。 可能是什么问题。

此致、

Dnyaneshwar Sahane

8655879300

Tata 电源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在加电期间确定了 F28234的电源轨范围、以确保器件上不会发生过载? 您是否还确定了外部时钟的范围、以查看时钟是否正在启动? 当器件不工作时、XRSn 引脚的状态是什么?

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的快速回复。 电源正常。 我将检查时钟和 XRSn 引脚。
    每次我们进行硬复位时、它都可以正常工作。 原因可能是什么。 你能不能简单地说明一下你所注意到的东西。。。

    此致、
    Dnyanesh
    印度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件上发生过载意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    过载意味着电源电压可能会达到比器件在损坏或进入未知/锁定状态之前所能处理的幅度更高、在这种状态下、需要在重新工作之前对其进行下电上电。

    所有电路板都是这样吗? 引导引脚是否设置正确?

    此致、
    Adam Dunhoft