This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有带 CAN 和 RS-232接口的 TMS320F28xxx 的开发套件。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570141/development-kit-with-tms320f28xxx-with-can-and-rs-232-interface

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

大家好、

您是否对包含 连接 RS-232和 CAN 所需的所有硬件的 DSP TMS320F28xxx 开发套件或评估卡有任何想法?

我没有胆大的工程师、我需要连接 Rs-232和 CAN 网络。

谢谢、

此致、

皮埃尔-阿克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供特定的28xx 器件器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的想法是28335、28069、28377S...

    主要需求是2 DB9、以便快速可靠地访问 CAN 和 RS。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了:

    TMS320F28335 eZdsp 入门套件

    是否有其他具有相同功能的入门套件?

    谢谢!
    皮埃尔-阿克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="user4565873"TMS320F28335 eZdsp 入门套件

    是否有其他具有相同功能的入门套件?
    [/报价]

    如果 DB9是主要要求、这是最好的也是唯一的套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    28377S Launchpad 具有 CAN 收发器。 controlCARD 和 Launchpad 都没有 RS232收发器。 eZdsp 是唯一具有9引脚连接器的平台。 28069和28337等较新器件没有 eZdsp 评估平台。