This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:I2C GPIO 配置

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570348/tms320f28377d-i2c-gpio-configuration

器件型号:TMS320F28377D

你好!


在《TMS320F2837xD 技术参考手册》(SPRUHM8)的第20.2章中、有一条注意事项:对于 I2C 操作、应将 GPIO 引脚设置为异步操作。 这是要求还是建议? 我有一个应用处于嘈杂环境中、我真的很想使用输入鉴定来滤除噪声。 如果我根据 I2C 电气数据和时序(SPRS880、第5.10.2.1章)设置了鉴定、我应该是对的吗?


此致、Mitja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是可行的。 我们尚未在此处进行测试、因此您必须在结束时验证操作是否正确 但我不知道为什么它不起作用。