This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FOC lab3a、电流偏移量 probelm

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570450/foc-lab3a-current-offsets-probelm

主题中讨论的其他器件:DRV8312

电流偏移读数应闭合以执行以下操作:

//! 简要介绍 A、B 和 C 相的 ADC 电流偏移
#define I_A_offset (-0.8692960739)
#define I_B_OFFSET (-0.8690671921)
#define I_C_OFFSET (-0.8657041192)

但我得到:

#define I_A_offset (-0.259676880)
#define I_B_OFFSET (-0.246720970)
#define I_C_OFFSET (-0.138796886)

RS = 350欧姆  

我的电机会快速升温。

上述值是我自己电路板的结果偏移、该设计基于 DRV8312。

我自己的电路板与 DRV8312具有基本相同的连接和设置、我使用的是 F2805X 控制器卡。

不确定导致这种情况的原因、电压偏移正确、接近 (0.4915440083)

有人知道、潜在的问题可能是什么?

BTW、我们是否可以在软件中切换电机相位连接? 例如开关 MOA 和 MOB