This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:关于 SCI SWRESET

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568519/tms320f28022-about-sci-swreset

器件型号:TMS320F28022

您好!

请告诉我使用 SCI SWRESET 发送和接收数据的时序。

SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 0;
SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 1;


可以发送和接收时、将 SWRESET 设置为"1"?


使用 EVM 验证结果


数据延迟之后的时间


数据延迟之后的时间


请告诉我发送和接收的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koichi、

    我正在研究、当我知道一些东西时、这将向您更新。

    此致、

    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koichi、

    我可以确认您的调查结果! 对于接收和发送、延迟应小于或等于1位时序。  RX 延迟通常较小、因为它被过采样。

    发送延迟<= 1位时序
    接收延迟<= 1位时序

    这是否能回答您的问题? 如果您有更多问题、请提问。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科迪-圣、

    感谢您的确认。

    有一个问题。

    是否可以理解从作为器件(外设)规格的 SWRESET 返回时会出现1位的最大延迟?

    此致、

    Koichi