This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Uniflash 问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568969/tms320f28335-uniflash-issue

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、  

我对 Uniflash 与 TMS320F28335的使用有疑问。  

我的电路板中使用了 TMS320F28335ZJZQ。 这是一个新电路板、因此在测试一些代码后、我使用软件"UniFlash"擦除 DSP 中的代码。 但是、我发现 在擦除之后、引脚 C6 (GPIO46/XA6)、GPIO 端口仍然输出3.3V 电压。

我们在所有三个电路板上都尝试过这种情况、这可能是"未完全擦除代码"还是其他一些问题?  

谢谢、

Ethan