This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:片上 ADC 规格

Guru**** 2534300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569779/tms320f28377s-adc-on-chip-specifications

器件型号:TMS320F28377S

Sprs881数据表未直接提供有关片上 ADC 的一些规格。  ADC 的最大吞吐率是多少? ADC 的输入带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jingtai、

    www.ti.com/.../tms320f28377s.pdf 数据表的第1.1节

    多达四个模数转换器(ADC)

    16位模式
    每个速率为-1.1MSPS (系统吞吐量高达4.4MSPS)
    差分输入
    多达12个外部通道

    12位模式
    每个速率均为-3.5MSPS (系统吞吐量高达14MSPS)
    单端输入
    多达24个外部通道

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jingtai、

    全功率带宽约为30MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。 如果输入信号频率为10MHz、转换是否满意?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingtai、

    10MHz 低于 ADC 的带宽、因此由于 ADC 的模拟性质、您不会看到过多的模拟信号衰减。  

    在10MHz 下 ADC 是否满足您的应用要求是另一回事;这取决于您需要的性能。  在 SNR @ 10MHz 时、ADC 的性能肯定会比其指定的性能差(12位模式下为100kHz、16位模式下为10kHz)。  您可以通过绕过 PLL 并直接提供抖动极低的时钟(但这会将最大 SYSCLK 限制为100MHz)来缓解这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 您的支持非常有用、我将仔细检查相关参数。