This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:关于技术参考手册中 SDRAM_CR 寄存器的 IBANK 位

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570085/tms320f28375s-about-ibank-bit-of-sdram_cr-register-in-technical-reference-manual

器件型号:TMS320F28375S

你好。

我有疑问。

下面的识别是否正确?

在 以下技术参考手册的2333页的 SDRAM_CR 寄存器中有 IBANK 位。

http://www.ti.com/lit/ug/spruhx5d/spruhx5d.pdf

描述为"010:3组 SDRAM 器件"。

但我认为010 IBANK 位值表示"4组 SDRAM 器件"。

因为在2324页的第24.4.2.1.5节表24-30中描述了以下句子。

「IBANK 010B 以选择4个内部 SDRAM 组」

可以给我一些建议吗?

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]但我认为010 IBANK 位值表示"4组 SDRAM 器件"。 [/报价]

    你是对的。 0x2 (010)表示4组 SDRAM。 我们将在下一版本的文档中更正定义。

    感谢您的反馈。

    此致、

    Vivek Singh