This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:关于 EMIF 模块中的时钟控制

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570091/tms320f28375s-about-clock-controll-in-emif-module

器件型号:TMS320F28375S

你好。

我正在使用 EMIF2连接的 SDRAM、SYSCLK 的频率设置为200MHz。

我有两个问题。

除了 以下两个设置项之外、是否有任何方法可以设置 EMIF2 CLK 的频率?

  ・SYSCLK/1 = 200MHz

  ・SYSCLK/2 = 100MHz

2.如果我想设置 EMIF2 CLK 133MHz 的频率,除了将 SYSCLK 的频率设置为133MHz 之外,没有其他办法吗?

可以给我一些建议吗?

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只有两个选项。 另请注意、SDRAM 的最大运行频率为100MHz。 SDRAM 接口不支持133MHz。

    此致、

    Vivek Singh