This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARUINVKIT:运行不带网格的 TMDSSOLARUINVKIT

Guru**** 2535790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569484/ccs-tmdssolaruinvkit-running-tmdssolaruinvkit-without-grid

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以 在不连接电网的情况下运行 TMDSSOLARUINVKIT。 具体而言、我正在尝试以以下配置运行套件:

#define INCR_BUILD 3.
#define GRGE_CONNECT 0
#define MPPT 1.

但是、它似乎不起作用。 我在交流侧连接了适当的负载、对于直流电源、我使用的是 AMETEK PV 仿真器。 我能够在电网连接模式下操作套件。 但对于没有电网的配置、"PVInverterState"会一直进入"DCBusMonitor"状态、然后回到"Idle"状态。 在此阶段、直流输入侧存在过压、PV 仿真器停止。 (直流输入侧的过压会在每次关闭逆变器时发生、即使在电网连接模式下也是如此)。 因此、我不确定如何在没有滤线栅的情况下操作套件。 如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当没有网格时、不应使用 PV 仿真器。 由于没有电网连接、PV 仿真器将泵送足够的电流并可能导致高电压(逆变器输出或直流总线电压)。 如果没有电网、您将使用负载电阻器(逆变器输出)和直流源输入、并选择合适的软件构建。 用户指南中对此进行了详细介绍。

    Shamim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。


    根据您的建议、我尝试在逆变器输出侧使用直流源输入(而不是 PV 仿真器)和负载电阻器(100 - 200欧姆)。 然而,问题仍然存在。 本用户指南仅介绍了针对电网断开模式的构建2 (反激式/逆变器的单独测试)的过程。 对于构建3、只有网格连接模式的过程。


    我的设置如下:

    #define INCR_BUILD 3.
    #define GRGE_CONNECT 0
    #define MPPT 0

    问题似乎是直流总线电压超过400V、逆变器跳闸。 为了控制电压(300-400V)、我尝试在直流总线上加载负载。 但是、逆变器不会启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    如您所述、您尝试以我们未实施/测试的模式运行设计、因此我们只能提供建议、要求检查的内容。

    查看电网连接模式的状态机、了解不同功率级是如何开启的、以确保总线电压不超过限制、

    一旦您了解了这一点、您就可以修改您尝试运行的模式。 如果直流总线电压未达到380V,您可能还需要在状态机中增加 PV 输入基准电流命令。