This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:TMS320F28234实验套件

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28234, TMS320F28334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570019/tms320f28234-tms320f28234-experiment-kit

器件型号:TMS320F28234
主题中讨论的其它部件:TMS320F28335TMS320F28334

您好!


我将使用 TMS320F28234 DSP、因此我将查找相关的实验套件。 但是、在 TI 网站上、我发现相关的实验套件适用于 TMS320F28335。

在哪里可以找到正确的 TMS320F28334实验套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我们不会为每个器件制作评估套件。  相反、我们通常围绕系列中的超集器件构建套件。  

    F28335实验板套件应该是用于 F28334器件的出色评估工具。  唯一需要记住的是、F28334将具有较少的特性(尤其是更少的闪存和更少的 eCAP 外设)。  不过、有关完整详细信息、请参阅数据表。  只要您不使用这些功能、您的代码就可以轻松移植到 F28334。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我们使用的是 F28234,而不是 F28334。

    那么、仍然可以使用 F28335实验套件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我误读了您感兴趣的器件。

    是的、F28335实验板套件也是用于评估 F28234的好评估套件。  
    (请注意、F28234和 F28334之间的区别在于 F28334具有浮点单元加速器(FPU))
    (另请注意、项目编译器设置选择是否将代码编译到 FPU 指令中(如果适用)

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是一个替代方案:

    www.spectrumdigital.com/.../

    如果您看一下、有一个插槽式 DSP、因此您可以将 F23235替换为 F28335。