This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:与 TMS320F28335和 TMS320F2837x 代码兼容

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570012/tms320f28374d-code-compatible-betwen-tms320f28335-and-tms320f2837x

器件型号:TMS320F28374D

您好!

我有一个使用 F28335的当前产品、其中有许多用汇编语言编码的函数。  

这些函数是否会在 新的 F2837x 处理器上编译(未经修改)?

提前感谢您。

Mike S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    如果这些函数是简单的 CPU 算法、则答案是"是"。 如果是某些特定的外设、那么我们需要知道外设信息。

    Vivek Singh