This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28026F:使用 FOC proj_lab05a.c 时的高速/高电流问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569716/tms320f28026f-problem-at-high-speed-high-current-using-foc-proj_lab05a-c

器件型号:TMS320F28026F
主题中讨论的其他器件:DRV8301

您好!

对于蓄电池车辆、我将 FOC 电机控制器用于48V 150A 电机控制器。

 在 FOC 计算 失控后、许多硬件会因过压而损坏。 现在、我将电源与电子负载组合在一起、以避免过压。

该电机是一款设置位于 user.h 中的 PM 电机

#define USER_MOTOR_TYPE                MOTOR_Type_PM 
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS      (4) 
#define USER_MOTOR_RR                  (空) 
#define USER_MOTOR_Rs                  (0.077279113233308945) 
#define USER_MOTOR_LS_d                (0.0005313076544553041) 
#define USER_MOTOR_LS_q                (0.0005313076544553041) 
#define USER_MOTOR_Rated 磁通(          0.05179470404982567) 
#define USER_MOTOR_磁 化电流(空) 
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT    (8.0)// 
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT    (-5.0)      // 
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (30.0) 
 
#define IPD_HFI_EXC_FREQ_Hz            (750.0)      //激励频率、Hz       //750 
#define IPD_HFI LP_SPD_FILT_Hz        (10.0)      //低通滤波器截止频率、Hz 
#define IPD_HFI_HP_IQ_FILT_Hz          (20.0)      //高通滤波器截止频率、Hz 
#define IPD_HFI_KSPD                  (15.7)      //速度增益值       //31.4 
#define IPD_HFI_EXC_MAG_粗糙_pu      (0.2)        //粗 IPD 激励幅度、pu 
#define IPD_HFI_EXC_MAG_F精细_pu        (0.1)        //精细 IPD 激励幅度、pu // 0.2 
#define IPD_HFI EXC_TIME_粗略 等待              时间(0.5)//粗等待时间、秒最大值0.64   // 0.2 
#define IPD_HFI_EXC_TIME_F精细_S        (0.2)        //精细等待时间、秒最大值0.4    // 0.1 
#define AFSEL_FREQ_HIGH_PU            (_IQ (20.0 / USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz)) 
#define AFSEL_FREQ_LOW_PU              (_IQ (10.0 / USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz)) 
#define AFSEL_IQ_SLOW_EST            (_IQ ((float)(1.0/0.1/USER_ISR_FREQ_Hz))) 
#define AFSEL_IQ_SLOW_HFI            (_IQ ((float)(1.0/1.0/USER_ISR_FREQ_Hz))) 
#define AFSEL_IQ_SLOW_THROTTLE_DWN    (_IQ (浮点)(1.0/0.05/USER_ISR_FREQ_Hz)) 
#define AFSEL_MAX_IQ_REF_EST          (_IQ (1.0))  //0.4 
#define AFSEL_MAX_IQ_REF_HFI          (_IQ (0.7))  //0.4 

今天、我仅使用20A 的最大电机电 流。

问题出在所有类型的实验室软件(i testet lab05a lab05b lab11a)上 、我的电机位于自己的硬件上 、也在 DRV8301-69M-KIT 板上。

我们希望使用具有快速加速的电机动态。

取决于以下设置:

- SPD_KP、Ki (仅使用10%的自动设置)

- idq_kp、Ki (我仅使用自动设置的25%)

- PWM 频率(最大13kHz)

-最大电机电 流设置(最大20A)

-最大转速设置(目前仅3.000 rpm)

此时、如果我将这5个设置中的一个设置设置设置为更高水平、系统将对 高速和高电流做出反应、有时会进行错误的速度测量、有时还 会进行高电流测量。 IQ_A 将为峰值。 因此、所有 PID 阶段都会制造愚蠢的事情... 如果我降低速度或电流 、系统将稳定运行。

我觉得 FOC 的一个价值 超过了对高电流和高速的限制...

所以我今天使用 projlab05a.c Projekt,它有很多安全软件,以避免出现欠压、过压、过流、最大 总线电流... 因此、我的硬件现在处于稳定状态、而不会对软件问题造成损坏。

我会犯什么错误???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在20A 的限制下、电机在 DRV8301 EVM 上是否正常工作? 您是否更改了 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V 和 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 的 user.h 设置? 包含完整的 user.h 将比您在上面发布的代码段更好。

    肖恩