This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D:TIDM-HV-1PH-DCAC 电压源逆变器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568807/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-tidm-hv-1ph-dcac-voltage-source-inverter

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

大家好、

我正在研发 TIDM-HV-1PH-DCAC 电压源逆变器、它使用 SDFM 或 ADC 感应选项来实现控制环路。 我想将它们组合在一起、这样输出电压感测由 ADC 感测完成、而其他感测由 SDFM 完成。 但是、逆变器 ISR 分别通过 PWM1和 PWM11针对 ADC 感应和 SDFM 感应进行触发。 我尝试从 PWM11和 PWM1生成中断。 然后、我为 ADC 感应选项启用了每个功能、也在 SDFM 感应选项中启用了每个功能。 这样、通过从 main.cfg 页面中选择 SDFM SENSE、ADC SENSE 和 SDFM SENSE 均由控制器完成。   在控制数学之前、我从 readCurrent VolSDFMSignals 函数中禁用 VoInst 值、并从 readCurrent VolADCSignals 中仅启用 VoInst 参数。 但是、此逻辑无效。 我的逻辑是否有任何问题、或者我在实施过程中犯了错误?

此致
Alican

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始代码同时启用了两个选项(ADC 或 SD)之一。 因此只有一个中断。 请检查您的逻辑是否仅在一个中断优先的情况下工作。

    Shamim