This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:自动断开与 PC 的通信

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568171/launchxl-f28069m-automatically-disconnection-of-communication-with-pc

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8301

尊敬的所有人:

我使用 f28069 launchpad 运行我的电机。

我遇到的问题是、当我运行项目并启用电机控制时、2-3秒后通信中断、并且存在错误-

"C28xx:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包6.0.504.2)

C28xx:20次尝试后无法确定目标状态

C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序"

我正在获得正确的电流和电压传感器读数、我也 已重新安装 xd100V2驱动程序、但问题仍然存在。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    这可能是由于通过电缆传播的噪声影响通信。 您可以尝试降低电机速度吗? 此外、请尝试使用基于铁氧体磁芯的 USB 电缆、或通过铁氧体磁芯缠绕正常的 USB 电缆。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、
    感谢您的回复。

    您可以尝试降低电机速度吗?
    电机根本不运行、我使用 lab5a、因此我的电流基准值为0。

    此外、请尝试使用基于铁氧体磁芯的 USB 电缆、或通过铁氧体磁芯缠绕正常的 USB 电缆。
    我已使用 DRV8301电路板签到。 这没有问题、电机运转正常。

    问题在于我的定制驱动器板以前运行良好、但当低压电源发生波动时、此误差会突然出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    您是否仍然遇到此问题?

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。

    问题仍然存在、但在操作过程中会出现几次。 有时电机运行良好、突然出现错误、与 PC 的通信中断。

    正如我还告诉过的、DRV8301电路板不存在此问题。 它与自定义驱动器板一起使用。 那么、我只想知道 这是由电路中的噪声问题造成的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够对电源信号(VDDIO 和 VDD)进行检测? 电源电压可能超出规格。

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够对电源信号(VDDIO 和 VDD)进行检测? 电源电压可能超出规格。

    是的、我能够对电源信号进行检测。 我正在使用稳压电源、并且没有超出规格。

    问题得到解决。 这是由电路中的噪声问题造成的。

    感谢您的回答。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    很高兴听到您让它正常工作。 感谢您的更新。

    此致、
    Adam Dunhoft