This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F28335:仿真器、需要吗?

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569700/starterware-tms320f28335-emulator-is-it-required

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Starterware

您好!  

我正在使用 TMS320F28335EZDSP 套件。 我真的不知道我是必须将 DSP 套件直接连接到 PC、还是应该使用仿真器? 请注意、我之前已将其连接到另一台 PC、它工作正常。 我需要使用 CCSV5将套件重新配置到新 PC。 我忘记了如何再次为新项目建立设置。 我没有仿真器、是否需要购买新的仿真器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 C2000论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamza、

    您应该能够使用套件附带的 USB 电缆来连接和编程器件。 还应提供该套件的相关文献、以便您快速入门。

    此致、
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamza、

    您可以浏览这些文档以重新开始使用:c2000.spectrumdigital.com/ezf28335/

    此致、
    Gautam