This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28069调试连接和 ePWM 引脚输出

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567714/f28069-debug-connection-and-epwm-pin-outputs

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!  

我是 f28069的新编译器。  

我 要做的是 VSC 的输入 f28069电压和电流信号、在 CCS 7中开发控制算法、并将 PWM 信号输出到 VSC 的 IGBT。

我的第一个问题是:我通过 USB 连接将具有 f28069处理器的 C2000微控制器坞站连接到我的计算机。 我不知道选择哪个调试器探针。 我尝试了 XDS 100 V1 USB 调试探针并单击“verify”(验证)。 测试成功、那么我是否应该使用这个调试器探针?

我向 f28069输入正确的电压和电流信号。 我调试了我的代码。 我尝试通过 GPIO 引脚输出 PWM 信号、从00-05 (对应于 ePWM 1、2和3)。  但 ePWM 引脚的输出始终为0。 有人能不能给我一些线索、为什么输出为0?

非常感谢。

大王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否下载了用于器件示例的 controlSUITE? 如果不是,请下载相同文件并导航至:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5

    您可以在此处找到所有外设示例。 只需将其导入 CCS 并进行调试即可。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 Gautam Iyer。 我通过将接地引脚正确连接到我的测试器件来解决了这个问题。  另一个简单的问题是、我们为什么仍然需要板载 JTAG、因为我们可以使用 USB 连接来调试处理器中的代码?

    BR

    大王。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Da Wang "]还有一个简单的问题,为什么我们仍然需要板载 JTAG,因为我们可以使用 USB 连接来调试处理器中的代码?

    我希望大家知道、USB 连接是到 JTAG 调试器、然后连接到控制器、而不是另一种方式!