This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:Concerto C28x 的 NMI 看门狗处理程序

Guru**** 2317430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569682/f28m35h52c-nmi-watchdog-handler-for-concerto-c28x

器件型号:F28M35H52C

如何在 C28上设置 NMI 看门狗中断处理程序? 对于 PIE 中断、我将明确指示哪个函数用作中断处理程序、如下所示:

PieVectTable.EPWM7_INT =&epwm7_timer_ISR;


由于 NMI 中断不是 PIE 的一部分(正如我所理解的)、C28如何知道将使用哪个函数来处理中断? 是否有一个用于 NMI 安全装置的类似寄存器、我需要写入该寄存器来告诉它该功能是什么?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    NMI 具有自己的矢量表位置、需要映射 NMI 处理程序(就像其他中断一样)。 请参阅"表1-13. PIE 矢量表"。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 图1-7稍微让我失望了、因为 NMI 看门狗看起来与 PIE 完全独立。 我现在看到我可以执行以下操作:

    PieVectTable.NMI =&local_NMI_ISR;

    谢谢你。