This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:sontrolSUITE - UARTRXIntRegister/UARTRXIntUnregister 仅支持 SCIA 和 SCIB

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569337/tms320f28379d-sontrolsuite---uartrxintregister-uartrxintunregister-only-support-scia-and-scib

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

TI -请在 UARTRXIntRegister 和 UARTRXIntUnregister 中添加对 SCIC 和 SCID 的 controlSUITE 支持。  此外、请查看所有示例以确保它们实际正常工作、并确保代码库与硬件(包括外设范围)一致。  引脚多路复用文档和工具与 我认为的其他 TI 器件的可用性不符、可能会有一些改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randal、

    感谢您的建议、我将考虑添加 SCIC 和 SCID 支持! 您是否找到了不起作用的示例? 如果是、请按名称引用它、以便我可以直接对其进行寻址。

    您能否提供更多有关您希望在引脚多路复用配套资料中看到的内容的信息?

    此致、
    Cody