This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:28335的集成测试

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568745/tms320f28335-inteference-test-for-28335

器件型号:TMS320F28335

客户在  实验室中进行了测试 MCU 信号集成的实验、当他们直接在28335的 SCI 引脚上注入3.3V 脉冲时、所有应用 ISR 将被禁用、只有主函数才能运行。 它可能会在 SCI 的引脚上产生过流、但不会破坏引脚、他们想知道注入电压脉冲为什么会影响中断、原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    很抱歉,但我无法理解你的问题。 请澄清"他们想知道为什么注入电压脉冲会影响中断"的含义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,将 MCU 的 SCI 引脚连接到外部电压源、该电压源会生成100KHz 电压脉冲,、并发现在软件中所有 ISR 都无法运行,但主函数仍然可以运行他们想知道发生这种情况的原因以及 ISR 停止运行的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 实验是否可重复? 这意味着、您是否每次都看到完全相同的结果?
    2. 如果您使用不同的引脚、结果是否有所不同? 也就是说、如果您使用 PWM 引脚或 CAN 引脚、结果是否不同?
    3. 您提到系统中没有中断工作。 您是否已连接调试器? 如果是、您是否能够检查 INTM 位的值?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hareesh。
    1.yes,它是可重复的,并且结果相同。
    测试相同的其他引脚不会出现此问题。
    调试器仍然连接、INTM 的值被改变、这可调出所有中断。 该,可能会导致引脚,上出现过流、但它不会破坏引脚、而是会影响中断、这很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们知道以下内容:

     

    客户在 SCI 引脚上注入0-3.3V、100KHz 脉冲。 这会置位 INTM 位、全局禁用中断。 结果是可重复的。 其他引脚不会出现此问题。 是这样吗?

     

    问题:

    1. 是 SCITXD 还是 SCIRXD? 您能否提供准确的引脚编号?
    2. 还尝试了其他哪些引脚?
    3. 在您的第一个帖子中、您提到了"过流情况"。 如果仅使用3.3V 电平信号、这将如何导致过流情况?
    4. 您能否提供有关测试的更多详细信息? 使用了哪些测试设备? 测试符合哪些测试标准?