This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075 SCI 引导模式配置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569068/tms320f28075-tms320f28075-sci-boot-mode-configuration

器件型号:TMS320F28075

大家好,

我想将 sci 引导模式与 C2prog 配合使用。  

我已经 将 GPIO72设置为0、 将 GPIO84设置为1、但它会提示一个错误、如下所示:

在这种情况下、我应该怎么做?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望您已经浏览过此 wiki 链接:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否仍然遇到问题或是否解决了问题?

    此致、
    Adam Dunhoft