This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:UART 不能用于演示应用

Guru**** 2310280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569440/launchxl-f28069m-uart-doesn-t-work-for-demo-application

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

您好!

我购买了 LAUNCHXL-F28069M 并尝试了演示应用。 我找不到用于 launchpad 的 COM 端口。

我正在阅读《LAUNCHXL-F28069M 概述用户指南》(SPRUI11)。

S1的设置为"ON"、"ON"和"OFF"。 对于 JP6分流器、它关闭;对于 JP7、它打开。

在设备管理器上、我找不到为 Launchpad 打开的 COM 端口。

是否有缺失?

我需要你的帮助。

BaeYoung