This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVPSFBKIT:用于使用 TMDSHVPSFBKIT 的 PCMC 的命令

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568299/tmdshvpsfbkit-a-command-used-for-pcmc-using-tmdshvpsfbkit

器件型号:TMDSHVPSFBKIT

您好!

在以下文档的第10页中、"此实现的一个重要特性是在所有运行条件下、开关周期的两半部分都使用相同的峰值基准电流命令。"
什么是"命令"?
如果有任何说明命令的文档、请告诉我。
此外、是否有任何文档介绍了"变压器一次侧的最佳磁通平衡、从而降低饱和的可能性"?

此致、

Nomoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    术语"命令"是指用户在开环(使用片上比较器 DAC)中直接写入或在闭环中由外部电压控制环路(由控制器软件执行)写入的峰值电流参考值。

    我不知道任何"最佳磁通平衡"的现成文档。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishi-San、您好!

    感谢您的评论。

    此致、

    Nomoto