This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:向设计中添加 XDS100v2

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569391/tms320f28377s-adding-xds100v2-to-a-design

器件型号:TMS320F28377S

有关向电路板添加 XDS100v2的一些问题:

1 -是否最好复制 LAUNCHXL-F28377S 概述用户指南-德州仪器 (TI)的 XDS100v2部分或  wiki http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100?上此处的原理图

2 -最新版本上同一 wiki 链接中的 CPLD 内容?  

3 -是否需要 LaunchPad 上的隔离器 U5和 U7?  

4 -如果电路板上已经有3.3V 电压、移除为 FTDI 器件供电的 VBUS 转3.3V 稳压器是否存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    1) 1)两者均适用。  Wiki 站点中的官方版本更可靠(CPLD 负责边界条件)、但两者都已得到验证。

    2) 2)对于 xds100v2的正式版本、wiki 上的所有内容都是最新版本。

    3)否  但是、考虑系统的隔离情况非常值得。  如果您要同时运行电源系统并进行调试、我建议使用隔离。  它可以保护您的计算机免受损坏。  如果不需要隔离、仿真器电路肯定会变得更加简单。

    4) 4)不需要隔离  在这种情况下、应连接 USB 接地和电路板接地。

    ===

    请注意、在很多情况下、只需放置一个 JTAG 接头、按照数据表中的建议连接到该接头、然后购买一个外部仿真器通常会更容易。  以下是一个示例:
    http://www.ti.com/tool/TMDSEMU100V2U-14T

    如果您希望添加隔离、也可以购买隔离适配器。

    外部连接通常会节省电路板空间并减少调试。  但是、也有将仿真器放置在电路板上的有效原因。  

    您可以随心选择。  )


    谢谢、
    Brett