This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 C2000的双极步进电机微步进的示例代码

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568790/tms320f28377s-sample-code-for-microstepping-of-bipolar-stepper-motor-using-c2000

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

你好!

是否有使用 C2000的双极步进电机微步进的示例代码或示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信、我们针对具有 C2000的步进电机提供的唯一示例就是使用 DRV8412-C2-KIT 的示例。 您可以在 controlSUITE 的"Development Kits"->"DRV8412-C2-Kit_v131"下找到示例代码。 请注意、该示例最初用于 F28035控制卡、但可以进行调整以与 F28377S 配合使用

    肖恩